结果:找到"轴承轮廓检测 汽车轴承",相关内容471条
- 同轴射频电缆里,注塑式网尾与热缩管网尾有什么区别?
- 这个问题我们可以直接看图对比:一、热缩管网尾同轴线缆如图1所示,热缩管通过包裹出线口,减轻线缆所受的作用力,降低了线缆与连接器接合处的压力。RG179同轴线缆,BNC公/BNC公这一款使用压接型75欧姆BNC公口连接器进行端接,以获得耐久性、阻抗匹配同轴线缆组件。镀金触点用于减少插入损耗。另外,RG179B/U同轴线缆具有绞合中心导体以增强柔韧性。二、注塑式网尾同轴线缆如图2所示,注塑式网尾凭借其坚固的结构设计,可达到出色的消除作用力效果。通过注塑工序,网尾、线缆、连接器的接合处贴合更紧密,同时,与热缩管网尾相比,配置注塑式网尾的线缆组件更美观、精细。超细线同轴线缆,BNC公/BNC公该同轴...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 同轴射频 同轴 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-12-29 16:46:00
- 嘉立创FA自制产品,平皮带,导向轴,同步轮产品全新上线
- 现货产品2小时发货定制发货快人一步有工程师质疑:嘉立创PCB发货效率创行业奇迹,嘉立创FA机械配件来图定制发货的效率如何?嘉立创FA回复:FA继续秉承嘉立创集团衣钵,即日起机械配件定制服务全新升级。争取以高效的发货速度,继续服务好我们的每一位客户朋友。高效率:定制产品可享最快8小时发货。敢为人先|降本增效焕发新活力由嘉立创FA自制产品平皮带、导向轴、同步轮产品全新上线啦!库存商品发货效率:2小时定制产品生产效率最快:8小时定制产品档案平皮带简介平皮带也可称为平面传动带,其不仅可用作传动作用,也可用于物品的输送。在机器过载时,平皮带可在带轮上打滑,从而起到保护机械设备的作用。它本身包括普通平皮...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 平皮带 导向轴 同步轮 发帖人:FA商城向工 发帖时间:2023-06-13 11:50:00
- 【分享贴】带座轴承座,FA客户专享。
- 每一个零件都有着不可忽视的作用,少了零件设备还没坏,那也只是暂时的。今天图解无油衬套。浏览更多嘉立创品牌标准件https://www.jlcfa.com/inviteBind/fQpovlA扫码登录,更多优惠等着你。
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 轴承座 发帖人:FA零件商城李工 发帖时间:2023-04-06 14:33:00
- 轴承轮廓度检测仪
- 滚动轴承组成、分类滚动轴承一般由内圈、外圈、滚动体和保持架组成。对于密封轴承,再加上润滑剂和密封圈(或防尘盖)。这就是轴承的全部组成。滚动轴承分类滚动轴承代号:轴承型号一般有前置代号,基本代号和后置代号组成。一般情况下,轴承型号只用基本型号表示。基本型号一般包含三部分,类型代号,尺寸代号和内径代号。后置代号是用字母和数字等表示轴承的结构、公差及材料的特殊要求等。前置代号用来表示轴承的分部件,用字母表示。行业应用轴承是装备制造业中重要的、关键的基础零部件,直接决定着装备和机器的性能和可靠性,被誉为装备制造的“心脏”部件!在众多行业有着广泛应用。轴承主要尺寸测量参数轴承内外径尺寸、底径尺寸、高度...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 轴承轮廓检测 汽车轴承 发帖人:中图仪器 发帖时间:2023-03-09 13:44:00
- 什么是低温轴承,有哪些基本知识?
- 什么是低温轴承,有哪些基本知识?低温轴承,并不是与高温轴承相对应的在高温环境下稳定运行的轴承,而是指通过特殊材质和结构的设计,降低摩擦系数,从而减少摩擦发热,使轴承长时间运行中,依然保持低温。工作温度低于-60℃以下的轴承为低温轴承。主要应用于各类液态体泵,如液化天然气泵、液氮(氢、氧)泵、丁烷泵、火箭导弹用液体泵、宇宙飞行器等。低温轴承运行温度轴承运行温度是世界轴承品牌的重要指标低温轴承的运行温度,体现了轴承加工的材料工艺和加工水平。其衡量主要以运行时轴承外圈与注入冷却油温差为指标。运行温度更低,意味着轴承使用寿命更长、性能更高。世界著名轴承厂家,依靠各自的优势,力图在多个领域取得低温轴承...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 轴承 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-05-05 14:55:00
- 工程师及机械维修必看:轴承原来是这么被“玩”坏的
- 轴承老是坏?领导生气了怎么办?常见的轴承损坏问题分析及处理方法有哪些?在工作中经常会遇到轴承出现的剥离、烧伤、裂纹缺陷这些问题,该如何解决?100唯尔教育今天为大家分享这篇对于工程师及机械维修是有很大作用的文章。滚动轴承在使用过程中由于本身质量和外部条件的原因,其承载能力,旋转精度和减摩能性能等会发生变化,当轴承的性能指标低于使用要求而不能正常工作时,就称为轴承损坏或失效,轴承一旦发生损坏等意外情况时,将会出现其机器、设备停转,功能受到损伤等各种异常现象。轴承坏了,要先分析出坏的原因,然后再找到解决办法。因此需要在短期内查处发生的原因,并采取相应措施。轴承是损耗型的零件,只要一用就肯定会损....
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 轴承 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-04-29 11:32:00
- 车细长轴的方法技巧,收藏备用!
- 一、细长轴的定义:当工件长度跟直径直比大于20~25倍(L/d>20~25)时,称为细长轴。二、由于细长轴本身刚性差(L/d值愈大,刚性愈差),在车削过程中会出现以下问题:1、工件受切削力、自重和旋转时离心力的作用,会产生弯曲、振动,严重影响其圆柱度和表面粗糙度。2、在切削过程中,工件受热伸长产生弯曲变形,;车削就很难进行,严重时会使工件在顶尖间卡住。因此,车细长轴是一种难度较大的加工工艺。虽然车细长轴的难度较大,但它也有一定的规律性,主要抓住中心架和跟刀架的使用、解决工件热变形伸长以及合理选择车刀几何形状等三个关键技术,问题就迎刃而解了。三、使用中心架支承车细长轴在车削细长轴时,可使...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 长轴 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-04-29 11:27:00
- 轴承常见损伤故障及解决方法
- 通过总结轴承损伤的类型,发生问题时的使用环境,以避免类似情况再次发生。轴承损伤方式按下述图片分类,我们可以图片中显示的主要特征来判断轴承损伤形式。1剥离现象:运转面剥离,剥离后呈明显凸凹状原因:1)负荷过大使用不当2)安装不良3)轴或轴承箱精度不良4)游隙过小5)异物侵入6)发生生锈7)异常高温造成的硬度下降措施:1)重新研究使用条件2)重新选择轴承3)重新考虑游隙4)检查轴和轴承箱加工精度5)研究轴承周围设计6)检查安装时的方法7)检查润滑剂及润滑方法2烧伤现象:轴承发热变色,进而烧伤不能旋转原因:1)游隙过小(包括变形部分游隙过小)2)润滑不足或润滑剂不当3)负荷过大(预压过大)4)滚子...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 轴承 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-29 10:02:00
- 轴承装配基础知识,决定轴承寿命
- 滑动轴承的装配滑动轴承是一种滑动摩擦性质的轴承,特点是工作平稳、可靠噪声小、能承受重载荷和较大的冲击载荷,根据结构形式不同可分为整体式、剖分式和瓦块式等。(1)整体式滑动轴承的装配整体式滑动轴承俗称轴套,也是滑动轴承中最简单的一种形式,主要采用压入和锤击的方法来装配,特殊场合采用热装法,多数轴套是用铜或铸铁制成,装配时应细心,可用木锤或锤子垫木块击打的方法装配,过盈尺寸公差较大时则用压力机压入。无论敲入或压入都必须防止倾斜,装配后,油槽和油孔应处在所要求的位置。装配后变形的轴承,应进行内孔修整,尺寸较小的可用铰刀削,尺寸较大的则用刮削。同时注意控制与轴的配合间隙在公差范围内,为防止轴套工作时...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 轴承 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-25 11:31:00
- K总线收发芯片SI9241低成本解决方案DP9241
- DP9241是一款应用于汽车诊断系统中的单片总线收发器,为汽车诊断系统提供双向串行通信。该收发器既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、短路检测功能。芯片采用了8-pinSO封装。能可靠安全的工作在车载温度范围-40度~125度。此外输出端RX可以驱动CMOS或者1LSTTL负载。功能描述既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、短路检测功能。当芯片供电后,K端电压会与内部的VBAT/2进行比较,如果K端电压小于VBAT/2,那么RX端电压被拉到低电平。如果K端电压大于VBAT/2,那么RX端电压被拉到高电平。当收发器处于发射模式时,信号CS必须设置为低电平。...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 汽车检测仪 收发芯片 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-09-19 14:25:00
返回